配置文件签名和验证

添加文件签名并验证 NetLogic,以便对文件进行电子签名并验证签名文件的完整性。
  1. 在主工具栏中,选择
    模板库
  2. 中,搜索
    File sign and verify
  3. 组件
    下面,将
    文件签名和验证
    拖到
    项目视图
    中的
    NetLogic
    中。
  4. 选择
    关闭
  5. 项目视图
    中,选择
    FileSignVerify
  6. 属性
    中的
    PublicKey
    中,输入公钥的路径。
    例如,输入
    %PROJECTDIR%\FilesHash\optixhmi_cert.pem
    小贴士: 稍后将生成公钥。
  7. PrivateKey
    中,输入私钥路径。
    例如,输入
    %PROJECTDIR%\FilesHash\optixhmi_cert.pem
    小贴士: 稍后将生成私钥。
FileSignVerify
NetLogic 公开以下事件方法:
  • GeneratePublicAndPrivateKey
    。生成用于对文件进行签名的公钥/私钥对。
  • SignFile
    。对以参数形式传递的文件进行签名。
  • VerifyFileSignature
    。验证以参数形式传递的文件和签名的完整性。
设计应用程序界面,并将事件与公开的方法相关联。
小贴士:
下载示例项目:
FileSignAndVerify.zip
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal