搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建自定义事件
通过向对象添加外部事件来添加自定义事件或变更事件。
外部事件可用于管理对象事件。
从
项目视图
中,选择要包含外部事件的对象。
在
属性
中,选择
事件
旁边的
添加外部事件
。
选择该事件以管理其他对象的事件。
选择
选择
。
新事件将显示在
事件
下面。
要将方法链接到事件,请选择该事件旁边的
添加新方法
,然后选择所需的方法。
选择
选择
。
(可选)如果该方法需要参数,请展开该方法并设置参数。
事件
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal