搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
创建变量
创建一个模拟从控制器接收的原始数据的变量,以及一个以温度单位呈现控制器数据的模拟量变量。
创建一个模拟从控制器接收的原始数据的变量:
在
项目视图
中,右键单击
模型
,然后选择
新建
变量
。
将光标悬停在变量上,选择
并输入
FromPLC
。
在
属性
中,将
FromPLC (Int32)
属性值设置为
60
。
创建一个将控制器数据呈现为温度单位的模拟量变量:
在
项目视图
中,右键单击
模型
,然后选择
新建
模拟量变量
。
在
AnalogValue
和
ProjectName
模型
FromPLC
之间创建动态链接。
有关动态链接的更多信息,请参见
创建动态链接
。
选择动态链接旁边的
<无>
并选择
温度: 摄氏度
。
开发具有本地化工程单位的标签
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal