动态链接

动态链接将父节点(变量)与源节点(另一变量或对象属性)联接在一起。
小贴士:
一般情况下,可以使用动态链接基于以下内容设置变量值:
  • 另一变量的值。
  • 对象的属性。
例如,可以基于温度变量的值设置标签对象的文本属性。

源类型和值

默认情况下,根据动态链接源节点类型,按如下方式设置动态链接源值:
动态链接源节点类型
动态链接源值
变量
变量的
属性。
对象
对象的
NodeId
属性。

模式

动态链接的模式指定其方向:
读取
从源节点读取到父节点。
NetLogics 中定义的动态链接的默认值。
从父节点写入源节点。
读/写
从源节点读取到父节点,从父节点写入源节点。
默认用于在
FactoryTalk Optix Studio
UI 中创建的动态链接。

复杂动态链接

复杂动态链接涉及到通过转换器对源节点值进行变换。请参见转换器
可使用复杂动态链接编辑器创建复杂动态链接。请参见复杂动态链接编辑器
提醒事项: 如果在图形对象属性与其他节点之间设置动态链接,则父节点始终为图形对象属性。如果动态链接的父节点或源节点为数组变量,可将特定的数组单元设置为父值或源值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal