设置控制器的动态变量轮询时间

设置在运行时从控制器读取标签值的时间间隔。
  1. 项目视图
    中,选择
    NativePresentationEngine
    WebPresentationEngine
    有关更多信息,请参见画面引擎
  2. 属性
    中,设置
    动态变量轮询时间
    小贴士: 以 HHHH:MM:SS.MS 格式设置两次采样之间的轮询时间。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal