配置通信驱动程序

将通信驱动程序配置为在联机或脱机模式下导入标签。
先决条件
  • 了解控制器的任何特定注意事项。请参见通信驱动程序概述
  • 如果在脱机模式下导入标签,请将标签从受支持的控制器导出到文件。请参见控制器用户协助。
  1. 配置通信驱动程序
  2. 在工具栏中,选择
    打开配置板页面
  3. 选择
    配置与设备的通信
  4. 选择
    新建工作站
  5. 选择工作站类型。
  6. (可选)编辑工作站名称。
  7. 选择
    下一步
  8. 填写属性,然后选择
    下一步
  9. 选择
    下一步
  10. 为通信站配置标签导入:
    小贴士: 某些通信驱动程序可能不支持在联机模式和/或脱机模式下从控制器导入标签。
    • 要在联机模式下导入标签,请将开关设置为
      联机
    • 要在脱机模式下导入标签,请将开关设置为
      脱机
      文件路径
      ,为包含所导出的控制器标签的文件提供路径。
    小贴士: 要在
    项目视图
    中选择工作站对象,请选择
    在属性视图中选择
  11. 选择所关注的标签,然后选择
    下一步
  12. (可选)要配置其他通信驱动程序,请选择
    配置其他设备
    ,然后重复上述步骤。
  13. 选择
    退出
项目视图
中,将添加与所选标签对应的变量。
如果导入了标签类型,则从导入的标签类型创建实例。请参见创建标签类型的实例
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal