OMRON Fins 驱动程序

使用 OMRON Fins 驱动程序时,请遵守以下准则。

支持的控制器

驱动程序支持 OMRON® CJ 和 CP 控制器系列。
重要提示: 驱动程序已使用 CJ2 控制器系列进行了测试。

控制器标签导入

只能在脱机模式下从 TXT 文件导入标签。
重要提示:
在将标签导入到
FactoryTalk Optix Studio
之前,请在 CX-Programmer 中将符号表复制到 TXT 文件中。
有关更多信息,请参阅产品文档。

数据类型

支持的数据类型
控制器数据类型
FactoryTalk Optix
数据类型
长度
BOOL
BOOL
1 位
CHANNEL
INT16
2 个字节
COUNTER
INT16
2 个字节
WORD
UINT16
2 个字节
DWORD
UINT32
4 个字节
LWORD
UINT64
8 个字节
INT
INT16
2 个字节
DINT
INT32
2 个字节
UINT
UINT16
2 个字节
UINT_BCD
UINT16
2 个字节
UDINT
UINT32
4 个字节
UDINT_BCD
UINT32
4 个字节
LINT
INT64
4 个字节
ULINT
UINT64
8 个字节
ULINT_BCD
UINT64
8 个字节
REAL
FLOAT
4 个字节
LREAL
DOUBLE
8 个字节
TIMER
INT16
2 个字节
STRING
STRING
LENGTH
ARRAY
Type[Length]
支持的数据区域
控制器内存区域
FactoryTalk Optix
内存区域
注释
CIO
CIO 区域
A
辅助区域
T
计时器
C
计数器
D
数据内存
H
保持区域
W
工作区域
Ex
EM 区域 CurrentBank
寻址当前存储区中的内存位置 x。
Ex_y
EM 区域
寻址存储区 x 中的内存位置 y。
IR
不受支持
DR
不受支持
TK
不受支持
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal