配置身份验证模式

更改默认的身份验证模式,以允许本地用户和域用户在运行时登录。
先决条件
要允许 Active Directory 用户进行身份验证,请执行以下操作之一:
  • 获取 Active Directory 域名和服务器地址。
  • 确保
    Windows
    客户端已加入到 Active Directory 域。
要允许 LDAP 用户进行身份验证,请获取:
  • LDAP 服务器地址
  • CA 证书文件
  1. 配置身份验证模式
  2. 项目视图
    中,选择根节点。
  3. 属性
    中展开
    身份验证
    ,并在
    身份验证模式
    中选择允许特定用户登录的身份验证类型:
    • 仅限模型
      。在
      FactoryTalk Optix Studio
      中创建的用户。
    • 仅限本地
      。本地计算机用户。
    • 仅限域
      。Active Directory 和 LDAP 用户。
    • 域和本地
      。Active Directory、LDAP 和本地计算机用户。
    • 任意
      。任何类型的用户。
  4. (可选)设置
    DefaultUserFolder
    可将默认文件夹更改为包含用户对象。
    小贴士: 包含用户对象的默认文件夹是
    安全
    用户
    。当域用户在运行时登录时,指定的文件夹中会显示相应的用户对象。
  5. (仅限域)在
    默认域名
    中,为在运行时登录的域用户输入默认域名。
    小贴士: 如果将“默认域名”留空,则会根据由
    Windows
    客户端加入的或从 LDAP 服务器检索的 Active Directory 域设置域名。
  6. (仅限 Doma)在
    默认服务器地址
    中,输入 Active Directory 或 LDAP 服务器地址。
    小贴士: 如果将“默认服务器地址”留空,则会根据由
    Windows
    客户端加入的 Active Directory 域设置 Active Directory 服务器地址。
    小贴士: 如果未在服务器地址中指定端口,将使用默认的 389 端口。
  7. (仅 LDAP)在
    CA 证书文件
    中,选择
    浏览
    ,然后选择证书文件。
    小贴士:
    要查找条目,请开始在
    选择文件
    中键入要查找的条目名称。
    如果在
    选择文件
    中没有看到该文件,请选择
    导入文件
    ,在
    导入文件
    中选择要导入的文件,然后选择
    选择
    小贴士: 如果将 CA 证书文件留空,则将使用本地
    Windows
    计算机来验证用户。要向特定 LDAP 服务器进行验证或者使用 Linux 客户端,需要使用 CA 证书文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal