审计签名引用

通过设置
SigningController
审计签名
属性来配置电子签名工作流。

SigningController 对象

SigningController
对象指定电子签名工作流的默认设置。
SigningController 属性
属性
说明
允许用户签名
授权用户完成签名工作流。
允许组签名
授权组完成签名工作流。
允许用户双重签名
授权用户作为双重签名工作流中的第二个用户。
允许组双重签名
授权组作为双重签名工作流中的第二个用户。
DefaultWorkflowType
默认的电子签名工作流类型。
ConfirmWorkflow
需要用户选择
确认
SignWorkflow
要求用户验证其凭据并选择
确认
DoubleSignWorkflow
要求两个用户验证其凭据并选择
确认

审计签名属性

审计签名
属性与变量相关联,以便在变量值发生变化时触发电子签名工作流。
审计签名
的配置会覆盖
SigningController
的默认配置。
审计签名属性
属性
说明
工作流类型
电子签名工作流类型。
用户
授权用户完成签名工作流。
授权组完成签名工作流。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal