创建报警类型

创建并配置自定义报警类型,以便能够创建报警类型的实例,而不是为同一图形对象创建多个具有不同值的报警。为报警类型创建自定义属性,以监测
报警网格
中不同报警实例的不同值。
先决条件
  1. 创建报警类型
  2. (可选)添加自定义属性:
    1. 当在
      项目视图
      中选择了报警时,在
      属性
      中选择
      Add
      ,然后选择
      变量
      将显示新属性。
    2. 输入新属性的名称。
    3. 设置数据类型并输入一个值,或者创建一个指向具有该值的节点的动态链接。
  3. 类型视图
    中,展开
    报警
  4. 将报警对象从
    项目视图
    拖到
    类型视图
    中的
    报警
    中。
新报警类型具有后缀
(type)
,位于
项目视图
中与原始报警相同的文件夹中。原始报警现已成为新类型的实例。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal