搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
开发温度变化报警
开发在温度超过设定值时发出信号的报警。
应用程序示例
提醒事项:
下载示例项目:
TemperatureChangeAlarm.zip
先决条件
创建项目
。
开发项目
创建温度报警
。
创建温度计线性仪表
。
创建报警网格
。
排列界面元素。
保存该项目。
应用程序设计示例
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加客户端设备
。
“报警”教程
创建温度报警
创建温度计线性仪表
创建报警网格
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal