此版本中已纠正的异常

该列表列出了已在
FactoryTalk Optix
1.3.0 中纠正的异常。
清除选项按钮将触发“修改后的值”事件 [2161125]
当您选中或清除某个选项按钮时,就会触发该选项按钮的“修改后的值”事件。 
已选中
属性会变为
。例如,选中组中的另一个选项按钮将触发已清除选项按钮的“修改后的值”事件。
在版本 1.3.0 中,手动选择选项按钮会触发所选选项按钮的“修改后的值”事件。如果手动选择选项按钮将清除组中的另一个选项按钮,则不会对清除的选项按钮触发“修改后的值”事件。
此异常首次出现在版本 1.0.3 中。
从 USB 加载应用程序可能会导致生成多个应用程序 [2238992]
如果导出的应用程序未加密,将应用程序从 USB 加载到设备会导致在设备上生成多个应用程序。
此异常首次出现在版本 1.2.0 中。
嵌入式边缘计算模块不支持 NativePresentation 引擎 [2233502]
如果应用程序随 NativePresentation 引擎一起部署,则库无法加载,且应用程序不会在设备上运行。将 NativePresentation 引擎替换为 WebPresentation 引擎,以允许远程客户端连接到设备。
此异常首次出现在版本 1.2.0 中。
嵌入式边缘计算模块 AOP 电子密钥可能导致 Logix 中出现意外错误或连接 [2256502]
嵌入式边缘计算模块 AOP 电子密钥可能会导致 Logix 中出现意外错误或连接,并导致版本轻微不匹配。  更新 AOP 定义以禁用模块的密钥。
此异常首次出现在版本 1.2.0 中
为脱机项目导入标签时显示 .ACD 文件错误 [2324005]
将标签导入包含通信驱动程序的脱机项目时,如果用户使用标签导入程序浏览 .ACD 文件,将显示“无法导入标签: ACD 文件无效”消息。保存 .ACD 文件,然后双击
TagImporter
以成功导入标签。
此异常首次出现在版本 1.3.0 中。
介质控件会导致某些设备上的内存泄露 [2183160]
频繁切换到包含 PDF 和视频控件的画面会导致 OptixPanels 和嵌入式边缘计算设备泄露内存。
此异常首次出现在版本 1.2.0 中。
删除先前的应用程序之后
,可能不会在设备上加载默认应用程序 [2248640]
使用设备管理器删除应用程序之后,可能无法在设备上加载默认应用程序。删除已部署的应用程序之后,它还可能会显示空白屏幕。要重新在设备上加载该应用程序,请重新启动设备。
此异常首次出现在版本 1.2.0 中。
数据记录可变性 [3108458]
将数据记录轮询速率设置为低于 50 毫秒时,可能会导致采样发生变化,但配置期间不会提供任何指示。
此异常首次出现在版本 1.3.0 中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal