“输出”窗格
输出
窗格包含消息信息列,以及用于在输出
窗格上执行任务的按钮。默认情况下,输出
窗格显示严重性最低和最高的错误和信息性消息。启用高级模式
可在输出
窗格中显示信息。选择列标题中的箭头可以按升序或降序显示消息。消息列支持过滤。
列 | 说明 |
|---|---|
消息安全级别 | |
代码 | 消息 ID 代码。该代码仅适用于预定义的消息。 |
时间戳 | 记录消息的时间。 |
类别 | FactoryTalk Optix 平台生成消息的模块类别。 |
对象 | 消息引用的任何元素。 |
消息 | 消息内容。 |
条目 | 说明 |
|---|---|
显示或隐藏严重性最高的错误消息。 | |
显示或隐藏严重性最低的错误消息。 | |
显示或隐藏信息性消息。 | |
![]() | 显示或隐藏用于故障排除的一级详细消息。 |
![]() | 显示或隐藏用于故障排除的二级详细消息。 |
打开输出日志文件夹。有关更多信息,请参见系统日志。 | |
![]() | 无论选择的画面如何,都会从 输出 窗格中删除所有消息。日志文件中的消息不会被删除。 |
提供反馈