- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
事件和方法
事件是指示发生了特定条件的运行时消息。事件可以触发创建应用程序逻辑的方法。
方法触发器
在以下情况下,对象可能会触发方法:
- 在运行时发生事件
- C# NetLogic 调用方法
- 在运行时发生来自 OPC UA 客户端的请求
- 在设计时或运行时调用 C# 方法
小贴士:
可将多个方法与单个事件相关联。发生事件时,将按照在事件中配置的顺序执行这些方法。
示例
事件 | 方法 |
---|---|
单击按钮 | 生成 PDF 报表 |
变量超出设定值 | 触发报警 |
OPC UA 客户端发出请求 | 查询数据库 |
提供反馈