- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
添加 Zip Unzip NetLogic
通过 Zip Unzip NetLogic,可以压缩和解压文件与文件夹。
先决条件
设置默认外部代码编辑器。请参见设置默认代码编辑器。
- 添加 Zip Unzip NetLogic
- 在工具栏中,选择。模板库
- 在库的顶部列表中选择Scripts。
- 从组件列表中,将Zip 解压缩拖到项目视图中的MainWindow (type)上。
- 选择关闭。
- 添加 NuGet Gallery | SharpZipLib 软件包。请参见NuGet 软件包。
Zip Unzip NetLogic 将添加到您的项目。NetLogic 公开了
CreateZipArchive
与 UnzipArchive
方法。有关参考,请参见 ZipUnzip NetLogic。提供反馈