扩展项目

C# 用于在应用程序逻辑中实现自定义功能。
添加 NetLogic 对象,以包含要在运行时或设计时执行的 C# 代码。操作项目节点、会话和用户。请参见C# 项目节点C# 中的会话和用户
定义和调用自定义方法或调用预定义方法。请参见C# 中的方法和事件C# API 参考
完成本教程,以查看示例应用程序。请参见NetLogic 教程
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal