搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
部署项目
将项目编译到
FactoryTalk Optix 应用程序
,然后将应用程序部署到客户端设备。
可以管理要部署
FactoryTalk Optix 应用程序
的客户端设备。请参见
管理客户端设备
和
部署 FactoryTalk Optix 应用程序
。
对于在网络中无法访问的客户端设备,可以先从
FactoryTalk Optix Studio
导出
FactoryTalk Optix 应用程序
,再将其导入到客户端设备。请参见
导出 FactoryTalk Optix 应用程序
和
导入 FactoryTalk Optix 应用程序
。
管理客户端设备
部署 FactoryTalk Optix 应用程序
导出 FactoryTalk Optix 应用程序
导入 FactoryTalk Optix 应用程序
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal