将已翻译的字符串导出到 CSV 文件

将已翻译的字符串导出到 CSV 文件

导出字符串以将其用于另一个项目中,避免重新创建和翻译字符串。使用模板库中的预定义脚本将翻译后的字符串导出到 CSV 文件。
  1. 在主工具栏中,选择
    模板库
  2. 选择
    Scripts
  3. 组件
    下面,将
    翻译导入器和导出器
    拖到项目节点或
    翻译
    文件夹中。
  4. 模板库
    中,选择
    关闭
  5. 在选择了
    导入和导出翻译
    时,在
    属性
    中的
    CSVPath
    中,浏览到所需的 .CSV 文件以选择它。
  6. CharacterSeperator
    中,选择分隔符。
  7. 项目视图
    中,右键单击
    导入和导出翻译
    ,然后选择
    执行 ExportTranslations
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal