配置屏幕保护程序或自动注销
设置屏幕保护程序或自动注销程序,当系统设定的非活动状态等待时间达到后,登录界面将显示最初隐藏的登录元素(如矩形)。
- 在包含要成为屏幕保护程序的矩形对象的项目中,选择。模板库小贴士: 要显示或隐藏矩形登录屏幕保护程序,可在运行时和设计时切换可见性属性。
- 选择Scripts。
- 在组件下面,将空闲超时直接拖到MainWindow (type)中或拖到项目视图中要显示屏幕保护程序的页面中。
- 在库中,选择关闭。
- 当在项目视图中选择了IdleTimeoutLogic时,在属性中的Enabled中,选择真。
- 在Duration中,设置空闲超时。
- 在项目视图中,展开所导入的IdleTimeoutLogic。
- 选择OnTimeout。
- 在属性中,选择OnTimeout后面的,然后选择。
此命令会在超时结束时切换Enabled值。 - 在OnTimeout方法参数中,选择VariableToModify后面的
选择节点。 - 选择矩形对象的可见性属性。小贴士: 您可以创建在自动注销后显示的登录画面。示例登录画面可以包含在最初隐藏的矩形对象,该对象可调整为主窗口的大小,其可见性设置为假。
提供反馈