在报表页脚中显示信息

在报表页脚中显示信息

在“报表”对象中插入页数、页码和打印时间属性,以在 PDF 中显示这些信息。以动态方式链接标签的“文本”属性以访问报表属性。  向报表中的面板区段中添加标签以访问属性。
先决条件
创建报表
  1. 在报表页脚中显示信息
  2. 项目视图
    中,展开包含要配置的页脚的
    报表#
    对象。
  3. 右键单击
    面板区段#
    ,然后选择
    新建
    标签
    将出现
    标签#
  4. 选择
    标签#
  5. 属性
    中的
    文本
    中,选择
    添加动态链接
  6. 在动态链接编辑器中,导航到
    报表#
    对象以展开它。
  7. 页脚
    下面,选择要动态链接到
    文本
    属性的变量:
    • 页数
      。在页脚中显示报表中的页数。
    • 页码
      。在页脚中显示当前页的页码。
    • 打印时间
      。在页脚中显示 PDF 的生成时间。
  8. 选择
    选择
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈