在运行时管理配方

使用配方编辑器小组件存储新配方、删除现有配方或在控制器上应用配方。
当用户在运行时从数据库创建、编辑或加载配方时,将自动在根项目节点中创建
编辑模型
节点的别名。别名节点与它引用的配方模式同名。在保存节点、删除节点或将节点发送到控制器之前,节点将包含已创建、已编辑或已加载的配方数据的临时副本。
重要提示: 如果
FTOptixApplication
停止执行,则会删除
编辑模型
节点及其数据。
先决条件
  • 在运行时管理配方
  • 要存储新配方,请执行以下操作:
    1. 编辑成分的值。
    2. 在配方列表中,输入配方的名称。
    3. 选择
      保存
  • 要删除配方,请选择要删除的配方,然后选择
    删除
  • 要在控制器上应用配方,请执行以下操作:
    1. 选择要应用的配方。
      将显示配方成分值。
    2. 选择
      应用
      右列中将显示已加载到控制器显示中的成分值。
    3. 要更改控制器上的成分值,请编辑这些值,选择
      保存
      ,然后选择
      应用
      右列中的控制器成分值将进行更新。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal