打开项目
可以从本地文件夹、网络共享位置或源存储库中打开项目。
- 在主工具栏中,选择。
项目起始页将打开。 - 选择要打开的项目:
- 最近的项目。选择主页或选择打开,然后选择最近以选择要打开的项目。小贴士: 在打开最近的项目时,在执行筛选后显示全部项目,或者仅显示本地项目或远程项目。选择箭头,可根据最近修改项目的日期和时间切换项目的顺序。
- 远程项目。依次选择打开和远程以选择要打开的项目,或者输入 URL 以访问远程项目:
- 远程 URL。输入远程存储库的 URL。用来远程存储项目的 URL 位置。如果您不知道此 URL,请咨询您的系统管理员。
- 位置。输入本地计算机上用来保存并提交所做更改的文件夹,然后将所做的更改推送到远程存储库。默认位置是。选择C:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix可浏览其他位置。
浏览文件小贴士: 如果登录FactoryTalk Optix和受支持的版本控制解决方案,则起始页会自动显示可以使用版本控制帐户访问的所有潜在存储库以及可以打开的所有项目。登录版本控制解决方案和FactoryTalk®Hub™会同步存储库。 - 选择打开。 “正在从远程打开项目”将出现在状态栏中,而且将打开与远程存储库同名的新项目。
- 如果项目是由FactoryTalk Optix Studio的早期版本创建的,则项目升级将打开并更新到最新版本。选择升级以升级并打开该项目。
新项目将打开。如果有一个现有项目处于打开状态,则该项目将在
FactoryTalk Optix Studio
的新实例中打开。提供反馈