创建变量
在
项目视图
中创建变量。- 在项目视图中,选择要包含变量的文件夹或对象。
- 在项目视图工具栏中,选择
新增,然后选择变量。 - (可选)要更改变量数据类型,请在属性中的变量名旁选择现有数据类型,然后选择另一个数据类型。小贴士:如果未看到所需选项,请选择显示全部。开始键入以选择要查找的条目。要定义数组,请选择数组,然后输入数组维度。输入0以创建不受约束的数组。
- (可选)在属性中,选择,选择
显示名称,然后输入显示名称。 - (可选)在属性中,选择,选择
说明,然后输入说明。
提供反馈