搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
OptionSetType
BrowseName
OptionSetType
SuperType
变量
(BaseDataVariableType)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
OptionSetValues
LocalizedText
BitMask
Boolean
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal