字体粗细

渲染文本时字体的粗细
BrowseName
FontWeightEnum

DisplayName
说明
100
瘦体
指定 OpenType 规范中值为 100 的字体粗细
200
超细
指定 OpenType 规范中值为 200 的字体粗细
300
细体
指定 OpenType 规范中值为 300 的字体粗细
400
常规
指定 OpenType 规范中值为 400 的字体粗细
500
中等
指定 OpenType 规范中值为 500 的字体粗细
600
半粗
指定 OpenType 规范中值为 600 的字体粗细
700
粗体
指定 OpenType 规范中值为 700 的字体粗细
800
超粗
指定 OpenType 规范中值为 800 的字体粗细
900
黑体
指定 OpenType 规范中值为 900 的字体粗细
950
超黑
指定 OpenType 规范中值为 950 的字体粗细
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal