OMRON Fins 驱动程序
与 OMRON Fins PLC 通信的驱动程序
属性
名称 | BrowseName | DataType | 说明 |
---|---|---|---|
目标网络地址 | DestinationNetworkAddress | 默认值 = 0。它对应于名为网络地址的 FINS 参数。如果 PC 和所有设备在同一网络中,则可以将该选项设置为 0。如果有多个网络级别使用网关设备,则应当指定网络编号 (有效值在 1-127 范围内) | |
目标节点地址 | DestinationNodeAddress | 默认值 = 0。对应于 FINS 参数节点地址。它取决于 FINS 网络配置。通常它对应于 PC 以太网卡 IP 地址的最后一个八位字节,也就是说,如果 192.168.0.38 是 PC IP 地址,则使用 38 作为节点号 | |
提供反馈