搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
CODESYS 工作站
BrowseName
CODESYSStation
SuperType
通信站
(CommunicationStation)
属性
名称
BrowseName
DataType
说明
网关 IP
GatewayIP
String
网络中可用的有效 CODESYS 网关的 IP 地址;通常是控制器的 IP 地址
端口
Port
UInt16
用于连接控制器的 TCP/IP 端口。您可以从 CODESYS PLC 编程环境获取值: 从“联机”菜单,选择“通信参数”
设备名称/地址
PLCAddress
String
CODESYS 控制器设备名称或其 IP 地址。IP 地址可以引用同一台使用本地 IP 地址或 localhost 运行驱动程序的机器
超时
Timeout
Duration
从控制器接收响应的最长等待时间 (以毫秒计)
操作代码
OperationCode
Communication operation code
(继承自
通信站
)
标签
Tags
Folder
(继承自
通信站
)
类型
Types
(继承自
通信站
)
对象和变量引用
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal