推送库

将远程库推送到远程 Git 存储库,以便将更改提供给远程库的其他用户。
警告: 如果您使用的是自定义
FactoryTalk Optix Studio
FactoryTalk Optix Studio
测试版,将库更新推送到远程存储库会导致其他不使用同一
FactoryTalk Optix Studio
版本通道的用户无法拉取库。
先决条件
  1. 推送库
  2. 从主工具栏中,选择
    模板库
  3. 选择
    推送
    将出现
    推送远程库
    ,表示具有较旧版本的
    FactoryTalk Optix
    用户在更新其
    FactoryTalk Optix
    版本之前,将无法使用您要推送的库。
  4. 选择
    推送
  5. 推送到远程
    中,填写:
    • 标识
      。选择您的标识。这可以是您的
      GitLab®
      GitHub®
      标识。
    • 所有者/组
      。选择存储库的所有者或组。这可以是您的标识或您所属的组。
    • 专用
      。选择此选项可创建只有选定所有者或组可与项目关联的专用存储库。
    • 公共
      。选择此选项可创建其他所有者和组可与项目关联的公共存储库。
    • URL
      。根据所选设置显示存储库的 URL。
  6. 选择
    推送到远程
    小贴士: 可以在
    FactoryTalk Optix Studio 选项
    中管理远程存储库 URL 和用户凭据。有关更多信息,请参见配置版本控制
该库将推送到远程存储库。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal