- 创建项目
- 对象和变量引用
- 扩展项目
Azure IoT Hub 的推送代理配置
推送代理通过 Azure IoT Hub 代理收发数据的配置示例。
属性 | 值 |
---|---|
ClientId | MyDevice01 |
BrokerIPAddress | contoso.azure-devices.net |
BrokerPort | 8883 |
BrokerTopic | devices/MyDevice01/messages/events/ |
QoS | 1 Azure Iot Hub 不支持级别 2 QoS。如果使用级别 2 QoS,每次发送消息时,Azure Iot Hub 都会关闭连接。 |
UseSSL | 真 |
CACert | |
ClientCert | |
ClientCertPassword | |
Username | contoso.azure-devices.net/MyDevice01/?api-version=2018-06-30 |
Password | SharedAccessSignature sig= signature-string &se=expiry &sr=URL-encoded-resourceURI |
提供反馈