导入字体
可以将
FactoryTalk Optix 应用程序
配置为使用 TTF
或 OTF
格式的自定义字体。要使用非默认字体,请将字体导入项目中,使其可用作对象属性。
小贴士:
如果不执行以下过程,而是使用 文件夹。
FactoryTalk Optix Studio 桌面编辑器
,则可以将自定义的 TTF
或 OTF
字体文件复制到 ProjectName
\ProjectFiles\Font- 在主工具栏中,选择。
浏览项目文件 - 在项目文件中,选择。
导入文件 - 浏览到要导入的字体并选择它,然后选择打开。验证为项目选择的字体在设备上是否可用,以及该字体是否支持所需字符。
- 关闭项目文件。
现在,该字体出现在对象的
字体系列
属性中。提供反馈