添加图像
将图像添加到画布以插入空图像,然后指定要由该对象显示的图像。由该对象显示的图像可以更改。
- 在项目视图中,右键单击包含该图像的对象或文件夹,然后选择。
- 双击画布上显示的空图像
。
小贴士: 如果放大图像,将显示消息
。双击选择一张图片 - 在选择文件中,选择要显示的图像,然后选择选择。小贴士:要查找条目,请开始在选择文件中键入要查找的条目名称。如果在选择文件中没有看到该文件,请选择,在
导入文件导入文件中选择要导入的文件,然后选择选择。
提供反馈