绘制折线或多边形
使用
折线
工具可绘制折线或多边形。- 在项目视图中,双击包含对象的容器。
- 在编辑器工具栏中,选择
折线。 - 在编辑器中,将十字线定位在折线或多边形的起始位置。
- 绘制形状:
- 折线。在画面上选择多个点。按完成形状绘制。Esc
- 多边形。在画面上选择多个点,然后选择用于将多边形闭合的初始点。如果不希望最后一条线段与第一条线段相连,请在定位最后一条线段时按住。Ctrl小贴士: 要更改折线或多边形的形状,请选择并拖动线段的大小调整手柄。
该对象将出现在编辑器和
项目视图
中。提供反馈