配置组合框

配置用于从项目节点或数据库获取数据的组合框。
  1. 项目视图
    UI
    中,右键单击一个容器,然后选择
    新建
    数据控件
    组合框
  2. 属性
    中,在
    模型
    属性和节点之间创建动态链接。
    所选节点
    组合框
    数据库对象
    数据库表中包含的值。
    项目节点
    所有直接子节点的特性值或属性值。
    有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  3. (可选)通过设置
    ItemKind
    来指定要在对象中显示的项类别。
    小贴士:
    ItemKind
    属性将使用子节点中识别的对象或变量类型自动设置。
    例如,如果模型基于一个文件夹节点,而且该节点包含多个具有
    Motor
    对象类型的实例,则会通过引用类型
    Motor
    自动设置
    ItemKind
    。在这种情况下,显示的值是不同实例(
    Motor1
    Motor2
    Motor3
    等等)的特性或属性。
  4. (可选)在
    事件
    中,将
    选择已更改
    刷新
    方法关联。
    每次与对象交互时,对象中包含的条目都会刷新。
  5. (可选)通过设置
    排序顺序
    排序依据
    值对项进行排序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal