配置 PDF 查看器
添加 PDF 查看器以插入用于 PDF 文件的空容器,然后指定要显示的 PDF 文件。您可以显示项目的本地 PDF 文件,也可以显示远程 PDF 文件。
- 在项目视图的UI中,右键单击某个容器,然后选择。
- 在属性中,设置缩放模式:
- 适应宽度。PDF 文档适应页面宽度。
- 适应高度。PDF 文档适应页面高度。
- 适应页面。PDF 文档适应页面宽度和高度。
- 实际大小。PDF 文档的实际大小显示在 PDF 查看器容器中。
- 自定义级别。PDF 查看器容器中显示了 PDF 文档的指定缩放级别。
- 在路径中,可以:
- 选择浏览并选择要显示的本地 PDF 文件。小贴士:要查找条目,请开始在选择文件中键入要查找的条目名称。如果在选择文件中没有看到该文件,请选择,在
导入文件导入文件中选择要导入的文件,然后选择选择。 - 输入要显示的远程 PDF 文件的地址。小贴士:PDF 查看器支持使用以下协议显示远程 PDF 文件:
- http
- https
- (可选)要在特定页面显示 PDF 文档,请将当前页面设置为要显示的页面。例如,要显示 PDF 文档的第 5 页,请输入5。
- (可选)设置外观和大小和布局属性。
提供反馈