配置导航面板
通过将面板对象作为选项卡引用来配置导航面板。
- 在项目视图的UI中,右键单击一个容器,然后选择。
- 在项目视图中,双击导航面板。编辑器中将显示导航面板。
- 在导航面板中创建要作为选项卡引用的面板类型。有关更多信息,请参见创建图形对象类型。
- 从项目视图中,将面板类型拖动到编辑器中的导航面板。将面板类型放置在导航面板时,该面板中将出现新的导航选项卡。
- (可选)在属性中,在当前选项卡索引与控制当前所选选项卡的应用程序逻辑之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。小贴士: 选项卡索引从 0 开始,默认值为 0。索引值 0 表示第一个选项卡。
- (可选)在属性的面板#下,设置每个导航面板选项卡的属性:
- 标题。导航面板选项卡的标题。
- 图像路径。覆盖面板标题的图像的路径。为使图像与 UI 无缝集成,请使用大小合适的平面图像和透明背景。
- 已启用。允许与设备上的选项卡进行交互。默认值为真。
- 可见。使选项卡可见。默认值为真。
- (可选)在属性的连接的面板加载器中,创建指向要连接的面板加载器的动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。小贴士: 连接面板加载器后,将在面板加载器中显示导航面板选项卡的内容。
- (可选)在外观下,设置面板属性:
- 可见。使面板可见。默认值为真。
- 已启用。允许与设备上的面板进行交互。默认值为真。
- 不透明度。设置面板的不透明度。默认值为 100,表示不透明。
- 旋转。围绕其中心点旋转面板。如果为正值,面板将顺时针旋转。
- 移动对象。使面板在运行时可移动。有关更多信息,请参见将图形对象设置为可移动。
- 选项卡位置。确定面板选项卡的位置或隐藏选项卡。
提供反馈