响应式用户界面

响应式用户界面

开发多个用户界面布局,以在不同的视区上显示相同的
FactoryTalk Optix 应用程序
布局。应用程序将根据视区大小相应地调整大小。

视区和断点

用户可以为本地画面引擎和 Web 画面引擎创建响应式用户界面。以将单个
FactoryTalk Optix 应用程序
部署到多个 HMI 设备,并在支持的 Web 浏览器中运行应用程序。为不同的画面尺寸和分辨率定义断点和布局,以在不同设备上提供方便的用户体验。
小贴士: 首先为不同视口(如小、中、大)开发三种布局。有关更多信息,请参见 响应式设计的画面尺寸和断点 - Windows 应用程序 | Microsoft Learn
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal