通过拖动源来创建动态链接

通过将源从
项目视图
拖到要为其设置动态链接的属性值上来创建动态链接。
  1. 项目视图
    中,选择一个包含要通过动态链接设置的属性的变量。
  2. 将节点或变量拖到下列任一位置上:
    • 属性。将节点拖到属性值上。
      属性中会显示对节点或变量的引用。
    • 图形对象。将变量拖到编辑器中的图形对象上。
      拖动节点会创建一个指向最适合的图形对象属性的动态链接。例如,将变量拖到
      文本框
      上可创建一个指向
      文本
      属性的链接并显示该值。
属性中会显示对所选节点或变量的引用。在属性前面显示的 表示该属性包含动态链接。
小贴士: 如果动态链接在设计时未解析,动态链接的前面会显示 。在运行时可能会解析指向 Windows 别名的动态链接。如果由于链接属性不再存在或已被移动而导致动态链接断开,链接的前面会显示
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal