SQL 查询
使用 ANSI SQL-92 标准来查询 ODBC 数据库和嵌入式数据库。
语句
FactoryTalk Optix Studio
在 SQL 查询中支持以下语句:- SELECT
- DELETE小贴士: 可以通过运行DELETE查询来删除记录。可以使用由相同对象提供的 OPC UA 方法来执行所有其他操作。有关 SQL 语句和子句的更多信息,请参见 SQL 标准。
- UPDATE
FactoryTalk Optix Studio
在 SQL 查询中对以下语句提供部分支持:- CREATE
- DROP
文本值
文本值类型 | 示例 | 注释 |
|---|---|---|
整数 | 1520 | 不使用千位分隔符。 使用 Int32 类型。 |
实数 | 15.025 | 将 . 用作小数分隔符。使用双精度型。 |
实数科学 | 2.7000001072883606E-1 | |
布尔 |
| 使用小写字母表示布尔值。 |
字符串 | 'string value' | 使用单引号分隔文本。 在文本字符串中插入单引号 ( ' ),方法是使用一个单引号使另一个单引号转义。例如,要编写 'string' 字符串,请在字符串中使用两个单引号 ''string'' 。 |
日期和时间 | "2004-05-23T14:25:10.487" | 使用以双引号分隔的 ISO8601 格式。 日期和时间表示法采用非标准的 ANSI SQL,可避免使用 DATE 、TIME 和 TIMESTAMP 关键字,以防产生歧义。 |
常规标识符 |
| 不使用空格。 以大写或小写字母开头。 可使用数字、字母和下划线字符 _ 。 |
分隔标识符 |
| 使用双引号 ( " ) 作为分隔符。在标识符中,使用除 " 字符以外的所有其他字符。标识符末尾的任何空格都将被忽略。 |
别名
可以在标识符、派生的列子查询和表中使用别名。
以下是具有别名的查询示例:
SELECT Timestamp AS T FROM Table1 WHERE ...
SELECT * FROM Table1 AS T WHERE ...
SELECT * FROM (SELECT * FROM Table1) AS SubQuery WHERE ...
CREATE TABLE Table1 AS SELECT Timestamp, Column1 FROM Table2
运算符
操作员 | 示例 |
|---|---|
IN |
|
BETWEEN |
|
LIKE |
|
EXISTS |
|
IS |
|
NOT |
运算符 NOT 适用于所有其他运算符。 |
窗口函数
功能 | 示例 |
|---|---|
ROW_NUMBER |
|
RANK |
|
DENSE_RANK |
|
AVG |
|
SUM 、MIN 、MAX |
|
COUNT |
|
提供反馈