Micro 控制器驱动程序
使用 Micro 控制器驱动程序时,请遵守以下准则。
支持的控制器
Micro 控制器驱动程序支持
Micro800™
控制器和 MicroLogix™
1400 控制器。控制器标签导入
使用 Micro 控制器驱动程序,可以在联机模式下从
Micro800
导入标签。数据类型
Micro 控制器驱动程序支持以下数据类型:
数据类型 | FactoryTalk Optix 数据类型 |
|---|---|
BOOL | Boolean |
SINT | SByte |
DINT | Int32 |
REAL | Float |
STRING | String |
LREAL | Double |
INT | Int16 |
LINT | Int64 |
USINT | Byte |
BYTE | |
UINT | UInt16 |
WORD | |
UDINT | UInt32 |
DATE | |
TIME | |
DWORD | |
ULINT | UInt64 |
LWORD |
提供反馈