使用别名创建动态链接
创建动态链接以将现有别名用作快捷方式。动态链接有助于避免重复查找同一源节点。
- 在项目视图中,选择一个节点,该节点具有要通过动态链接设置的属性值。
- 在属性中的所关注属性中,选择。
添加动态链接 - 展开别名文件夹或面板加载器文件夹,以选择要显示的别名节点。
将出现别名所指向的信息模型,以及动态链接的源节点。小贴士: 在动态链接窗口中,您创建的别名将出现在别名文件夹中。将自动生成动态面板文件夹中的别名。 - 选择所关注的源节点,然后选择选择。
属性中将出现引用节点或属性的路径。
提供反馈