系统功能
FactoryTalk Optix
版本 1.2.0 具有以下功能。- FactoryTalk Optix 编辑增强功能
- 中央窗格中的选项卡式编辑器。每个编辑器都在中央窗格上方一个单独的选项卡中打开。默认选项卡是“配置板”。
- 画面类型的容器和筛选。画面类型会作为“面板”的子类型添加。画面是具有自动“高度”和“宽度”属性以及对齐方式的面板。将画面添加到项目视图中UI文件夹的画面子文件夹。每个画面的名称在运行时显示。
- 主窗口大小选择。通过“开始”页面创建新项目时,为项目选择主窗口大小。
- 动态链接编辑器改进功能。现在,动态链接编辑器包含具有相同功能的独立基本和高级选项卡。现在,在运行时,断开的动态链接显示
图标,而未解决的动态链接则显示
图标。单击断开的动态链接图标将打开动态链接浏览器,以选择其他目标。 - 趋势图上的 Datalogger 数据。创建数据记录器并将其拖放到趋势图上,趋势图的模型和笔属性将自动进行更新。如果将另一个数据记录器拖放到趋势上,则新数据记录器的属性将进行更新。在模型属性中,创建指向数据记录器的动态链接以更新趋势图上的笔。
- 在窗格中搜索。开始在窗格中键入内容以在窗格中查找条目。按下以对所选条目进行重命名。F2
- 更新了数组编辑器。在新编辑器中编辑数组值,新编辑器以表格形式显示数组。
- 在“项目”视图中搜索筛选器。筛选“项目”视图中的搜索结果。
- 新增本地化语言。新的本地化语言包括法语、西班牙语和中文。
- 扩展了字符集。使用特定于所支持语言的字符创建项目、对象和 C# 代码。
- 提供对数值的位级别访问。导航到位级别以选择数字属性的值。
- ToggleBit 和 SetBit 方法。使用由 VariableCommands 公开的 ToggleBit 和 SetBit 方法。
- 创建可在运行时移动的对象。通过面板、矩形和图像的移动目标属性创建可移动对象。选择在运行时是不允许移动对象(针对整个对象),还是通过拖动标题来移动该对象。
- 默认情况下要添加到对于所有 OptixPanel 模板项目均可用的项目中的预配置小组件
- FactoryTalk Remote Access 小组件。将设备连接到 FactoryTalk Remote Access 服务器,然后管理与设备的远程连接并提交辅助请求。
- 日期和时间小组件。指定设备的时区、日期和时间、时间同步和本地网络时间协议。
- “设备设置”小组件。配置应用程序和固件更新,更改设备名称,以及查看设备的产品信息和诊断。
- “网络设置”小组件。启用 DHCP 客户端并为设备网络指定 IP 地址、掩码、网关和 DNS 设置。
- 加载应用程序小组件。将 FactoryTalk Optix 应用程序从 USB 驱动器加载到设备。
- REST API 客户端 NetLogic。添加库中预定义的 NetLogic 以将 REST API 客户端添加到项目中。
- OptixPanel 新建项目模板。在起始页上选择此模板,创建默认情况下在项目视图中包含预配置小组件的项目。
- GitLab 支持。将 GitLab® 本地版本控制解决方案与FactoryTalk Optix Studio结合使用。
- 多别名支持。创建具有多个别名节点的动态链接。
- FactoryTalk Remote Access。使用所配置的FactoryTalk Remote Access 可请求远程辅助或批准用户尝试远程连接到设备的远程访问请求。
- OptixPanel。现在支持 OptixPanel 设备。
- 更新了“项目”视图。
- 嵌套占位符。在字符串格式设置器的字符串中嵌套占位符。
- 更新了嵌入式数据库。嵌入式数据库不再需要功能令牌,现在包含新的导航选项。
- 支持 OPC UA 结构化变量。使用 OPC UA 结构化变量。
- 在运行时导入证书。现在,可以在运行时导入证书。
- Docker。支持将 FactoryTalk Optix Runtime 托管在 Docker 容器中,适用于连接用例或联机用例。
提供反馈