应用程序说明

以下应用程序说明适用于
FactoryTalk Optix
版本 1.2.0。

威胁缓解措施

  • 请勿丢失含有所导出的
    FactoryTalk Optix 应用程序
    的 U 盘。U 盘中包含可检查的字段、凭据、证书和哈希密码。
  • 保护对
    Rockwell Automation
    所制造设备的物理访问。
  • 切勿使连接的设备无人看管。保护对设备的物理访问,并使日志不受通过远程协助工具建立的设备 Web 界面、连接的诊断会话和文件系统访问的影响。
  • 防止对设备进行未经授权的物理访问。保护对设备的物理访问,并提高由自定义逻辑生成的应用程序文件的安全级别。
  • 保护对已登录用户会话的物理访问。在无人看管的情况下,可通过锁定会话来防止
    FactoryTalk Hub
    刷新令牌文件失窃。
  • 保护对已登录用户会话的物理访问。在无人看管的情况下,可通过锁定会话来防止
    FactoryTalk Hub
    刷新令牌文件被移除。
  • 保护对已登录用户会话的物理访问。在登录 GitHub 时防止攻击。

功能预览

标记为
(预览)
的功能不应在生产环境中使用。功能预览包括:
  • FactoryTalk Optix Studio Web 编辑器和仿真器中的 RA EtherNet/IP 通信驱动程序
  • 使用 MQTT 推送代理库对象,以将数据发送到云
  • 连接的 IDE 模式
  • 文件签名和验证库对象
  • 提供信息模型图形的模型分析
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal