配置用于显示所记录报警的小组件
添加在运行时显示有关报警的历史数据的小组件。
- 在工具栏中,选择。模板库
- 在库中,搜索Alarm History Grid with filter。
- 在组件下面,将带有筛选器的报警历史记录网格拖到项目视图中的Page3 (type)上。
- 选择关闭。
- 在项目视图中,选择FilteredAlarmHistoryGrid1。
- 在属性中,将水平对齐设置为拉伸。对象将在运行时根据容器调整其宽度。
- 在报警事件记录器和 之间创建动态链接。有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接。
Page3 中带筛选器的已筛选报警历史记录网格

提供反馈