配置导航面板

配置导航面板

配置在运行时可在不同面板之间切换的导航面板。
  1. 项目视图
    中,双击
    MainWindow (type)
    将在编辑器中打开窗口类型。
  2. 右键单击
    MainWindow (type)
    ,然后选择
    新建
    容器
    导航面板
    导航面板将显示在主窗口中,其位置尚未确定。
  3. 属性
    中,将
    水平对齐
    垂直对齐
    设置为
    拉伸
    导航面板占据主窗口的整个高度和宽度并覆盖徽标。
  4. 上边距
    设置为
    55
    导航面板不再遮盖徽标。
  5. Page1 (type)
    Page2 (type)、
    Page3 (type)
    Page4 (type)
    拖到
    导航面板1
    上。
包含空白页面的导航窗格
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal