项目视图
项目视图
以文件夹树结构显示 FactoryTalk Optix 应用程序
的内容。文件夹
每个文件夹都有一个专用图标和上下文菜单。上下文菜单显示可在该文件夹中创建的对象。创建的任何子文件夹均会显示与其所在文件夹相同的选项。可创建文件夹的多个版本。
按钮
项目视图
包含用于导航应用程序内容的按钮。一些按钮显示在项目视图
的标题栏上或所选对象中。
条目 | 说明 |
|---|---|
向后导航 | 转到上一个选定窗格。 |
向前导航 | 转到下一个选定窗格。 |
拆分项目视图 | 将 项目视图 分为两个窗格。 |
![]() 新增 | 在选定节点中创建一个节点。 |
删除 | 移除选定节点及其包含的节点。 |
锁定 | 锁定选定子节点以在 项目视图 中隐藏它。锁定的子节点不可进行编辑。 |
解锁 | 将选定子节点解锁以将其显示在 项目视图 中。解锁后的子节点可进行编辑。 |
解锁 | 在专用编辑器中打开选定对象。只有某些对象类型具有专用编辑器。 |
搜索栏
使用
项目视图
中的搜索
可以搜索和筛选树结构中的项目节点。条目 | 说明 |
|---|---|
搜索 | 根据搜索查询筛选树结构中的项目节点。 |
![]() | 输入搜索查询时显示。选中此复选框可清除搜索查询。 |
![]() | 展开可用的筛选器选取器。 |
![]() | 折叠可用的筛选器选取器。 |
![]() | 指示活动的筛选器。展开或折叠可用的筛选器选取器。 |
提供反馈