信息模型

信息模型用于组织项目中的节点。主项目节点为根节点。
小贴士: 节点可以是项目中的任何对象、对象类型、变量、变量类型、自定义数据类型或方法。

节点信息模型

节点信息模型指示用于描述节点结构和特征的节点集。
例如,
Motor
对象中可能包含
Stator
对象和
Crankshaft
对象。这些对象中的每个对象都可以包含用来描述其属性的变量。

项目信息模型

项目信息模型是根项目节点的信息模型,包括项目中的每个对象、对象类型、变量、变量类型、自定义数据类型或方法。
根节点的名称即为项目的名称。可以按照文件夹对节点进行组织。
MyProject
根节点和子节点
项目的结构可以反映机器的物理结构。
小贴士: 在应用程序中按照物理环境中的显示来构造模块化机器更便于在项目中管理这些模块化机器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal