配置模块日志级别

默认情况下,
FactoryTalk Optix Studio
输出
窗格显示所有模块的所有警告、信息和错误消息。高级模式可用于显示详细消息。
指定要在“输出”窗格上针对特定模块或所有模块显示的最大日志信息级别。无论
FactoryTalk Optix Studio
中显示的最大信息级别如何,日志都将保存在 系统日志 中。存储不必要的数据可能会降低性能。
  1. FactoryTalk Optix Studio
    标题栏中,选择
    FactoryTalk Optix Studio 选项
  2. FactoryTalk Optix Studio 选项
    中,选择
    高级模式
    ,然后选择
    保存
  3. 重新启动
    FactoryTalk Optix Studio
    以使高级模式生效。
  4. FactoryTalk Optix Studio
    标题栏中,选择
    FactoryTalk Optix Studio 选项
    后面的下拉箭头,然后选择
    模块日志级别配置
  5. 模块日志级别配置
    中的
    默认级别
    中,选择要在
    输出
    窗格中显示的默认信息级别:
    • 错误
      。错误消息。
    • 警告
      。警告消息。
    • 信息
      。信息性消息。
    • 详细信息 1
      。用于故障排除的第一级详细消息。
    • 详细信息 2
      。用于故障排除的第二级详细消息。
  6. 在每个模块后面,选择要用于显示消息的信息级别(如果所需的信息级别不同于指定的
    默认级别
    )。
  7. 选择
    关闭
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal