搜索
FactoryTalk Optix Studio 帮助
开发用于可视化定期任务的界面
此界面用于对长期运行的任务进行可视化。
应用程序示例
小贴士:
可从以下位置下载示例项目:
PeriodicTaskVisualization.zip
先决条件
创建项目
。
小贴士:
请勿将项目标题设置为
PeriodicTask
。这是保留的命名空间。
开发项目
开发过程模拟器逻辑
。
创建应用程序界面
。
保存该项目。
选择
运行
可使用客户端仿真器运行项目,以测试项目。要在远程客户端上运行项目,请参见
添加客户端设备
。
NetLogic 教程
开发过程模拟器逻辑
创建应用程序界面
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在
这里提交您的反馈
。
Normal