创建用于管理现有用户的小组件

此小组件将显示现有用户,您可以对他们进行管理。
  1. 创建用于管理用户帐户的面板 (EditUserWidget):
    1. 项目视图
      中,右键单击
      UI
      文件夹,然后选择
      新建
      容器
      面板
    2. 将光标悬停在面板上,选择
      Edit
      并输入
      EditUserWidget
    3. 右键单击
      EditUserWidget
      ,然后选择
      新建
      数据控件
      列表框
    4. 在列表框的
      模型
      属性和
      ProjectName
      安全
      用户
      之间设置动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  2. 创建 UserDetails 面板:
    1. 右键单击
      EditUserWidget
      ,然后选择
      新建
      容器
      面板
    2. 将光标悬停在面板上,选择
      Edit
      并输入
      UserDetails
    3. 添加三个标签,方法是右键单击
      UserDetails
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
    4. 对这些标签进行重命名,方法是将光标悬停在每个标签上,选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • NameLabel
      • PasswordLabel
      • LocaleLabel
    5. 选择
      PasswordLabel
      ,在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Password
    6. 选择
      LocaleLabel
      ,在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Locale
    7. 右键单击
      UserDetails
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      文本框
    8. 将光标悬停在文本框上,选择
      Edit
      并输入
      PasswordBox
    9. 属性
      中,将
      内容类型
      设置为
      Password
      以对文本框中的文本进行模糊处理。
    10. 右键单击
      UserDetails
      ,然后选择
      新建
      数据控件
      组合框
    11. 将光标悬停在组合框上,选择
      Edit
      并输入
      LocaleCombo
    12. 添加两个按钮,方法是右键单击
      UserDetails
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
    13. 对这些按钮进行重命名,方法是将光标悬停在每个按钮上,选择
      Edit
      并输入以下内容:
      • CreateButton
      • RemoveButton
    14. 选择
      CreateButton
      ,在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Create User
    15. 选择
      移除
      ,在
      属性
      中,将
      文本
      设置为
      Remove User
  3. 将别名节点添加到
    UserDetails
    面板。
    1. 项目视图
      中,选择
      UserDetails
    2. 属性
      的顶部选择
      Add
      并选择
      别名
    3. 别名
      ProjecName
      UI
      EditUserWidget (type)
      列表框1
      SelectedItem (Pointer)
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    4. 类别
      类型
      ObjectTypes
      对象
      用户
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  4. 配置 MainWindow 设置。
    1. 项目视图
      窗格中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      容器
      面板加载器
    2. 面板
      ProjectName
      UI
      EditUserWidget (type)
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  5. 排列界面元素。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal