将 NetLogic 与界面相集成

将界面元素配置为仅在用户登录后显示处于隐藏状态的面板。
  1. 配置“登录”按钮:
    1. 项目视图
      中,选择
      LoginButton
    2. 事件
      中,双击
      PerformLogin
      方法
      字段值,并选择
      ProjectName
      UI
      登录表单 (type)
      LoginFormNetLogic
      登录
    3. InputArguments
      下面,在以下二者之间创建动态链接:
      • username
        ProjectName
        UI
        登录表单 (type)
        Username
        SelectedValue
      • password
        ProjectName
        UI
        登录表单 (type)
        Password
        文本
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    4. 选择
      SetOutputMessage
      方法
      旁别的
      删除
  2. 添加和配置消息标签:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      登录表单
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      标签
    2. 将光标悬停在标签上,选择
      Edit
      并输入
      MessageLabel
    3. 属性
      中,在
      文本
      ProjectName
      UI
      登录表单 (type)
      LoginFormNetLogic
      消息
      之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
    4. 右键单击
      LoginFormOutputMessage
      ,选择
      删除
      ,然后选择
      删除
  3. 配置用户:
    1. 添加 Admin 用户并将密码设置为
      Admin
      请参见添加用户
    2. 项目视图
      中,选择
      登录表单 (type)
    3. 属性
      中,在
      用户
      属性和
      用户
      文件夹之间创建动态链接。
      有关动态链接的更多信息,请参见创建动态链接
  4. 添加并配置“注销”按钮:
    1. 项目视图
      中,右键单击
      MainWindow (type)
      ,然后选择
      新建
      基本控件
      按钮
    2. 将光标悬停在按钮上,选择
      Edit
      并输入
      Logout
    3. 属性
      中,将
      文本
      设置为
      Logout
    4. 事件
      中,选择
      MouseClick 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      命令
      CoreCommands
      ChangeUser
    5. 输入参数
      下面,将
      Username
      设置为
      User
    6. 选择
      MouseClick 事件
      旁边的
      Add
      ,然后选择
      面板加载器
      {面板加载器1}
      面板加载器1
      ChangePanel
    7. 输入参数
      下面,在
      NewPanel
      UI
      登录表单 (type)
      之间创建动态链接。
  5. 排列界面元素。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈
Normal